MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Volver al resumen
Compartir a través de
Packaging

Líneas de producción de envases inteligentes

04.09.20263 minutos de lectura

La producción de envases es cada vez más conectada, flexible y basada en datos. Las líneas de envasado modernas pueden combinar el llenado, formado, sellado, etiquetado, manipulación de productos, embalaje en cajas y paletizado en un único entorno de producción coordinado. Una fábrica de envases inteligente utiliza tecnologías de automatización y digitales para conectar estas operaciones. El objetivo no es simplemente añadir más equipos, sino mejorar la comunicación entre las máquinas, aumentar la visibilidad de los procesos y favorecer una producción más controlada.

¿Qué es una fábrica de envases inteligente?

Una fábrica de envases inteligente es un entorno de producción en el que las máquinas de envasado, los sistemas de control y los datos operativos trabajan conjuntamente.

Los equipos de envasado tradicionales pueden realizar una tarea determinada de forma independiente. Una línea de envasado inteligente conecta varias etapas para que los equipos puedan intercambiar información y funcionar siguiendo secuencias coordinadas.


Dependiendo de la aplicación, la línea puede incluir:

- llenado y dosificación,

- formado y sellado,

- etiquetado,

- transferencia de productos,

- embalaje en cajas,

- paletizado,

- preparación para la distribución.



Una fábrica de envases inteligente puede utilizar sistemas de control conectados para supervisar el estado de las máquinas, gestionar las secuencias de producción y ayudar a los operarios durante la configuración o la resolución de problemas.

La configuración exacta depende del producto, el formato del envase y los requisitos de producción. Un buen punto de partida es revisar las opciones disponibles y compararlas con las necesidades de la aplicación específica.

Cómo la Industria 4.0 está transformando la fabricación de envases

La Industria 4.0 en el sector del envasado hace referencia al uso de automatización conectada, control digital e intercambio de datos en la producción de envases.

En un entorno de producción convencional, las máquinas pueden funcionar como unidades independientes. Los operarios pueden tener que transferir información manualmente o responder a los fallos sin disponer de una visión completa de la línea.

Las soluciones de envasado basadas en la Industria 4.0 buscan conectar las diferentes etapas de producción. Esto permite acceder más fácilmente a información sobre el estado de las máquinas, las condiciones de funcionamiento y las secuencias de los procesos.


El concepto puede facilitar:

- la comunicación entre máquinas,

- la supervisión centralizada,

- una información más estructurada sobre los fallos,

- cambios de formato más controlados,

- la integración con sistemas de producción más amplios.


La Industria 4.0 no significa que todos los procesos de envasado necesiten la misma tecnología. La solución adecuada depende de la operación y de la información necesaria para gestionarla.

Tecnologías clave detrás de la fabricación digital de envases

La fabricación digital de envases combina varias tecnologías. Los sistemas de control coordinan el funcionamiento de las máquinas y gestionan secuencias de producción definidas. Los sensores proporcionan información sobre los productos, los materiales de envasado y el estado de las máquinas. Los variadores y los componentes de control de movimiento permiten realizar los movimientos y posicionamientos necesarios para el proceso.


Las interfaces de operador permiten acceder al estado de la línea, las alarmas y los ajustes permitidos. En entornos más conectados, los datos de las máquinas también pueden intercambiarse con sistemas de producción de nivel superior.


Los materiales de Mitsubishi Electric describen aplicaciones relacionadas con el llenado de botellas, el etiquetado, el envasado tipo pillow, los sistemas verticales de formado, llenado y sellado, el corte rotativo y la preparación para la distribución. Cada aplicación requiere una combinación diferente de funciones de control, movimiento y manipulación.


Por ejemplo, el etiquetado depende de la coordinación precisa del movimiento del producto, la alimentación de las etiquetas y su posicionamiento. Las aplicaciones de formado, llenado y sellado requieren una coordinación del movimiento de la película, el llenado, el sellado y el corte. Los sistemas de final de línea pueden requerir transportadores sincronizados, manipulación de cajas y paletizado.


Por eso, la fabricación digital de envases debe diseñarse en función del proceso y no en torno a una única tecnología.

Los beneficios de las líneas de producción de envases inteligentes

Las líneas de producción de envases inteligentes pueden proporcionar a los fabricantes una mayor visibilidad y control sobre sus operaciones.


Cuando las máquinas intercambian información, los operarios pueden identificar más rápidamente el estado de la línea. Esto puede facilitar la resolución de problemas y ayudar a comprender cómo un fallo en una zona afecta a otras etapas del proceso.


Los sistemas conectados también pueden facilitar cambios de formato más estructurados. Cuando una línea trabaja con diferentes productos o formatos de envase, unos ajustes y secuencias definidos pueden ayudar a organizar la transición entre diferentes series de producción.


Otro beneficio es la coordinación de las operaciones de final de línea. El embalaje en cajas y el paletizado forman parte del flujo de producción y no son actividades independientes. Si estas etapas no pueden mantener el ritmo del resto de la línea, pueden convertirse en un cuello de botella.


Las tecnologías de fabricación inteligente también pueden sentar las bases para futuros desarrollos. Las posibilidades dependen de la arquitectura inicial del sistema, el software y los equipos utilizados, por lo que es importante tener en cuenta los requisitos futuros durante el diseño inicial.

IA, IoT y análisis de datos en la producción de envases

La IA en la producción de envases puede utilizarse para tareas específicas de análisis, reconocimiento o apoyo a la toma de decisiones. Su valor depende del problema que se quiera abordar, de la calidad de los datos disponibles y de cómo se integre el resultado en el proceso de producción.

La IA no debe considerarse un requisito universal para todas las líneas de envasado. Un sistema puede estar altamente automatizado y funcionar mediante una lógica de control y unos parámetros de proceso predefinidos.

El IoT en la fabricación de envases hace referencia a la conexión de equipos y dispositivos para que puedan intercambiar información o ponerla a disposición para su supervisión.

En la práctica, los dispositivos conectados pueden proporcionar información sobre el estado de las máquinas, las condiciones de funcionamiento o los eventos del proceso. Esta información puede ayudar a resolver problemas y analizar la producción.

El análisis de datos puede ayudar a los fabricantes a examinar cómo funciona el proceso de envasado. Sin embargo, los datos solo son útiles cuando son relevantes, accesibles y están relacionados con una decisión de producción concreta.


Por tanto, un enfoque basado en datos para la fabricación de envases debería comenzar con preguntas claras:

- ¿Qué parte del proceso necesita una mayor visibilidad?

- ¿Qué información no está disponible actualmente?

- ¿Quién necesita utilizar los datos?

- ¿Qué decisión debería facilitar esta información?

Mejora de la eficiencia mediante sistemas de envasado conectados

Los sistemas de envasado conectados pueden ayudar a optimizar la producción de envases mediante la coordinación de las máquinas y una mayor visibilidad de las condiciones del proceso.


Por ejemplo, una línea de envasado puede necesitar sincronizar el movimiento de los productos, el llenado, el etiquetado y la transferencia a la siguiente etapa. Si una operación cambia de velocidad o se detiene, los equipos que la rodean pueden tener que responder de forma controlada.


El mismo principio se aplica al envasado de final de línea. El embalaje en cajas, el paletizado y la transferencia de productos deben funcionar de acuerdo con la producción de las máquinas anteriores. Una fábrica de envases conectada puede diseñarse para coordinar estas etapas en lugar de gestionar cada una de forma independiente.


La automatización de los procesos de envasado también puede favorecer un funcionamiento más uniforme de las máquinas. El resultado sigue dependiendo de los equipos utilizados, las características del producto, el material de envasado y las condiciones de mantenimiento.


El valor de los sistemas conectados reside en la relación entre el control y la información. La automatización realiza la operación definida, mientras que la conectividad digital ayuda a las personas a comprender y gestionar el proceso.


Un ejemplo de un enfoque industrial conectado puede encontrarse en el caso práctico de FDA Packaging. Este caso ofrece un punto de referencia para los fabricantes que buscan comprender cómo la automatización puede contribuir al desarrollo de maquinaria y a la producción de envases.

Retos de la implementación de la Industria 4.0 en el sector del envasado

La implementación de la Industria 4.0 en el sector del envasado requiere algo más que añadir sensores o conectar máquinas.


En primer lugar, los fabricantes deben comprender el proceso existente. Esto incluye identificar los cuellos de botella, las intervenciones manuales, los requisitos de cambio de formato, las dificultades de comunicación y las limitaciones de las operaciones de final de línea.


Los equipos más antiguos también pueden utilizar diferentes arquitecturas de control o métodos de comunicación. Conectar máquinas de distintas generaciones puede requerir trabajos de ingeniería adicionales y un alcance de integración claramente definido.


Otro reto es la calidad y utilidad de los datos de producción. Si la información está incompleta, es difícil de acceder a ella o no está vinculada a una decisión concreta, es posible que no contribuya a mejorar el proceso.


Los operarios y los ingenieros también necesitan comprender el nuevo sistema. Una fábrica de envases inteligente sigue dependiendo de personas capaces de interpretar las alarmas, gestionar los ajustes, investigar los fallos y realizar el mantenimiento de los equipos.


Por estas razones, la digitalización debe introducirse en función de una necesidad de producción concreta. El objetivo debe ser mejorar el control y la visibilidad, y no adoptar tecnología simplemente por el hecho de hacerlo.

El futuro de la fabricación digital de envases

El futuro de la fabricación de envases estará marcado por una mayor coordinación entre las máquinas, los sistemas de control y la información de producción.


Las fábricas de envases inteligentes pueden utilizar equipos más conectados, datos de proceso estructurados y sistemas de producción inteligentes. La robótica puede contribuir a la manipulación de productos, el embalaje en cajas y el paletizado, mientras que los sistemas de control digital coordinan el funcionamiento de toda la línea.


La IA y el análisis de datos pueden adquirir mayor relevancia en aplicaciones en las que los fabricantes necesiten análisis o reconocimiento más avanzados. Su función dependerá del proceso específico y de la información disponible.


La evolución no será igual en todas las fábricas. Algunos fabricantes pueden modernizar una sección de una línea existente, mientras que otros pueden diseñar desde cero un nuevo sistema automatizado de producción de envases.


El enfoque debe mantenerse en los requisitos prácticos de producción. Una fábrica digital de envases debe ayudar a los fabricantes a comprender, controlar y mejorar la forma en que los productos avanzan a través del proceso.


A la hora de seleccionar equipos para una aplicación específica, los fabricantes deben tener en cuenta la relación entre la máquina y el resto de la línea. Por ejemplo, una máquina de envasado horizontal tiene unos requisitos de proceso diferentes a los de un sistema de llenado de botellas, una máquina vertical de formado, llenado y sellado o una aplicación de paletizado.

Preguntas frecuentes

¿Qué es una fábrica de envases inteligente?

Una fábrica de envases inteligente es un entorno de producción en el que las máquinas de envasado, los sistemas de control y los datos operativos están conectados. Los equipos pueden intercambiar información y funcionar siguiendo secuencias coordinadas.

¿Qué es la Industria 4.0 en el sector del envasado?

La Industria 4.0 en el sector del envasado consiste en utilizar automatización conectada, control digital e intercambio de datos en la producción de envases. Puede incluir la comunicación entre máquinas, la supervisión, los datos del proceso y la integración con sistemas de producción más amplios.

¿Cómo funciona la fabricación digital de envases?

La fabricación digital de envases combina equipos automatizados, sensores, sistemas de control, interfaces de operador e intercambio de datos. Estos elementos ayudan a coordinar las operaciones de envasado y proporcionan información sobre el estado de las máquinas y las condiciones del proceso.

¿Qué tecnologías se utilizan en las líneas de producción de envases inteligentes?

Las líneas de producción de envases inteligentes pueden utilizar controladores programables, sensores, variadores, sistemas de control de movimiento, interfaces de operador, robótica, sistemas de comunicación y herramientas de supervisión. La combinación adecuada depende del proceso de envasado.

¿Cuáles son los beneficios de la fabricación digital de envases?

Entre los posibles beneficios se incluyen una mayor visibilidad del proceso, una mejor coordinación entre las máquinas, cambios de formato más estructurados, apoyo en la resolución de problemas y una mejor integración de las operaciones de final de línea.

¿Cómo mejoran la IA y el IoT la producción de envases?

La IA puede ayudar en tareas específicas de análisis, reconocimiento o apoyo a la toma de decisiones. El IoT conecta máquinas y dispositivos para que se pueda intercambiar o supervisar información sobre las condiciones de funcionamiento y los eventos del proceso.

¿Es adecuada la Industria 4.0 en el sector del envasado para pequeños fabricantes?

La Industria 4.0 en el sector del envasado puede implementarse de forma gradual. Un fabricante puede empezar por conectar o modernizar una parte del proceso en lugar de cambiar toda la línea de producción. El enfoque adecuado depende de los equipos, los requisitos y los recursos disponibles.

¿Cuál es el futuro de las fábricas de envases inteligentes?

El futuro de las fábricas de envases inteligentes implicará una mayor coordinación entre las máquinas, los sistemas de control y la información de producción. La robótica, la automatización conectada, el análisis de datos y determinadas aplicaciones de IA pueden contribuir a procesos de envasado más visibles y controlados.


Artículos similares


Los temas

Packaging