La forma más robusta de adquirir imágenes perfectas a gran velocidad
En el creciente mercado de las soluciones de visión superficial y visión artificial, la calidad de la imagen, la alta resolución y la facilidad de integración se están convirtiendo en factores de éxito cada vez más importantes.
Durante varias décadas, Mitsubishi Electric ha sido el proveedor líder mundial de sensores de imagen de contacto (CIS) basados en chip CMOS para la captura profesional de imágenes. Estos sensores, también conocidos como barras de escaneo de línea de Mitsubishi Electric, no solo cuentan con la más alta calidad de imagen, resolución y velocidad de línea, sino también con un diseño muy compacto ideal para su integración en máquinas o dispositivos mecánicos. Nuestra barra de escaneo lineal es una excelente alternativa a las conocidas cámaras de escaneo lineal, y también ofrece toda una serie de beneficios adicionales.
Debido a su diseño único, incorpora todos los componentes importantes de un sistema completo de adquisición de imágenes, el sensor, la óptica y la iluminación. Todo precalibrado para reducir las tareas antes de la puesta en marcha al mínimo. Otra característica independiente es el ángulo de visión telecéntrico basado en el hecho de que el sensor es ligeramente más ancho que la banda que se escanea. Una vista telecéntrica significa que no hay distorsiones hacia los bordes exteriores y que es de máxima precisión para las tareas de medición.
Gracias a su fácil instalación, cualquier reemplazo de la barra de escaneo de línea que se requiera puede ser realizado por los técnicos internos. No hay costes de despliegue del personal de servicio, lo que significa un enorme potencial de ahorro para el usuario final y el integrador de sistemas o el fabricante de la máquina.
Ejemplo de uso - Control de calidad y proceso en la producción de baterías de iones de litio
La barra de escaneo lineal de Mitsubishi Electric es adecuada para una amplia gama de aplicaciones
Inspección de superficies: baterías de iones de litio, papel, papel de aluminio, textiles, metal
Control de calidad: placas de circuito, obleas, paneles solares, pantallas plano
Inspección de impresión: papel, lámina, textil
Características de seguridad óptica: hologramas, elementos de aluminio, billetes de banco e identificaciones
Diseño compacto
Debido a su diseño muy compacto, la barra de escaneo lineal solo requiere una fracción del espacio que necesitaría un sistema basado en cámaras de escaneo lineal, y lo hace adecuado para aplicaciones sensibles al espacio. Esto permite a los integradores de sistemas y a los fabricantes de máquinas más opciones de instalación e importantes ahorros de costes.
Iluminación LED integrada
Una iluminación LED altamente intensa y homogénea está integrada directamente en el marco de la carcasa del sensor. Por lo tanto, la iluminación siempre está alineada de manera óptima con el sensor. No es necesaria una calibración y alineación engorrosas de las fuentes de luz externas. Nuestros sensores también están disponibles opcionalmente sin iluminación LED integrada.
Saber hacer (know-how)
La imagen se captura línea por línea, y estos datos se componen en una imagen completa mediante una tarjeta capturadora de fotogramas. Una parte esencial de la barra de escaneo lineal es la "lente Grin", una lente de índice de degradado que permite una representación 1:1 sin distorsiones del objeto en la superficie del sensor, lo que contribuye de manera crucial a la alta calidad de grabación de imágenes.
Imágenes en color real
El sensor es un sensor trilineal, es decir, tiene un área sensible separada para la luz roja, verde y azul. Para aplicaciones sencillas, el sensor también está disponible en una versión monocromática que solo detecta valores de gris.