MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Convertir datos en conciencia energética

ObjetivoReto
Fomentar la transparencia en el consumo de energía para permitir decisiones más inteligentes e involucrar a los empleados en la mejora de la eficiencia y la reducción de  CO₂ Sin medir el uso de la energía, las ineficiencias permanecen ocultas y los empleados carecen de la consciencia y motivación para involucrarse. Sin embargo, comenzar en todos los ámbitos es abrumador, lo que hace que no esté claro por dónde empezar

Los informes adecuados guiarán el camino

Para reducir eficazmente las emisiones, necesitamos aumentar la conciencia de los empleados sobre el ahorro de energía. Pero, ¿Cuál es la mejor manera de lograr esto?

Comienza
midiendo el consumo de electricidad, gas y aceite pesado de la fábrica utilizando varios instrumentos de medición. Con las herramientas adecuadas, estos datos se recopilan automáticamente mediante un servidor dedicado a la recolección de datos, lo que permite monitorear las emisiones de CO₂ a través de una interfaz web especializada.

Continúa
utilizando una pantalla de panel de control para generar materiales de informes que apoyen las actividades de reducción de CO₂ y rastreen el progreso de manera efectiva. Esto facilitará que los empleados comprendan el consumo de energía e identifiquen oportunidades para el ahorro de energía.

EcoWebServerⅢ, un servidor de recopilación de datos de ahorro de energía, ofrece una solución simple para gestionar las emisiones de CO₂. Mide el uso de energía de equipos eléctricos como tableros de distribución y paneles de distribución, así como el consumo de gas y aceite pesado en calderas. Utilizando factores de conversión de CO₂, calcula y rastrea las emisiones por departamentos individuales, línea y tipo de producto, así como para toda una fábrica o edificio individual, allanando el camino para una mejor gestión. 

Además, las funciones de Gráfico y Panel de EcoAdviser permiten a los usuarios crear pantallas personalizadas, haciendo visibles los datos de energía para todos y promoviendo la conciencia

Contáctenos para obtener más información sobre EcoWebServerⅢ

0/255
Los campos marcados con un * son obligatorios.

¿Qué sacas de esto?

Al utilizar los instrumentos de medición adecuados para rastrear el consumo de electricidad, gas y aceite pesado, la gestión de la energía se vuelve más centralizada y eficiente. La automatización de la recolección de datos y la conversión de CO₂ reduce significativamente el tiempo y el esfuerzo necesarios para calcular el uso de energía y las emisiones. Un panel de control bien diseñado ayuda a los empleados a comprender fácilmente las emisiones de CO₂ y los esfuerzos de ahorro de energía, aumentando la conciencia y el compromiso. Además, agiliza el proceso de preparación de informes internos sobre los resultados de la reducción de CO₂, ahorrando valioso tiempo de trabajo.

Gama de Productos