MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Condiciones exigentes en el reciclaje industrial

Una gran parte de los costes del reciclaje industrial proviene de motores potentes que impulsan numerosas máquinas. Durante la crisis energética, el precio de la electricidad se disparó y seguirá por encima de los niveles previos en el medio y largo plazo. Esto aumenta los costes operativos y pone en riesgo la rentabilidad del sector. En el reciclaje de metales, la tecnología debe soportar condiciones extremas como fluctuaciones térmicas, humedad, suciedad y cargas pesadas. Para funcionar de forma fiable en este entorno exigente, los sistemas deben ser robustos, fiables y duraderos. Nuestros variadores de frecuencia pueden cubrir estas necesidades con eficiencia y seguridad extra.

Soluciones de ahorro energético para su planta de reciclaje de metales

Ventajas de nuestros variadores de frecuencia para el proceso de reciclaje

Los variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric regulan la velocidad y el par del motor para adaptarse a cada aplicación, lo que permite un funcionamiento optimizado energéticamente incluso a carga parcial. El arranque y la parada suaves de las máquinas evitan picos de carga, minimizan los riesgos de fallo y reducen significativamente los costes energéticos en aplicaciones centrales del reciclaje de metales, como trituradores, cintas transportadoras y sistemas de tratamiento de aire.
El funcionamiento controlado también aumenta la vida útil de la máquina y reduce los costes de mantenimiento. Su sistema de reciclaje trabaja de forma más eficiente y mejora la calidad de sus productos finales.

Ahorros mediante el uso de un variador de frecuencia

Convierta fácilmente y ahorre por triplicado: los variadores de frecuencia reducen por igual los costes de energía, penalizaciones y mantenimiento.

Los variadores de frecuencia ajustan la velocidad y el par exactamente según lo que su máquina necesita. El resultado: un consumo de energía significativamente menor.

  • 7–10 % menos costes energéticos en el motor principal de un triturador.
  • 50 % menos costes energéticos cuando se utilizan en sistemas de extracción de aire.

Con la ayuda de nuestro software, puede visualizar los datos del variador y evaluarlos para ahorrar aún más energía.

Reduzca los picos de carga, evite penalizaciones

Los precios aplicados por los proveedores de energía se basan en las fluctuaciones máximas de consumo. Al evitar los picos de carga, puede reducir significativamente los cargos por uso de red y, por tanto, los costes eléctricos totales. Los picos de consumo también ejercen presión sobre la red eléctrica y pueden provocar interrupciones en el suministro. Un fallo del sistema supone costes elevados y conlleva penalizaciones por parte de los proveedores de energía.
Con los variadores de frecuencia de Mitsubishi Electric, puede evitar tiempos de inactividad del sistema y sanciones, además de estabilizar la red de distribución eléctrica. La norma IEEE‑519 sobre distorsión armónica en la red se cumple.

Un menor pico de corriente de arranque también aumenta la vida útil de sus motores.
La razón es la siguiente: si un motor arranca directamente desde la red, requiere la corriente nominal a plena carga. Este exceso de energía sobrecarga el accionamiento a largo plazo porque genera una enorme cantidad de calor. Los variadores de frecuencia funcionan electrónicamente y, por lo tanto, requieren muy poco mantenimiento.

Nuestros variadores de frecuencia aumentan la vida útil de los equipos pesados gracias a un arranque y una parada suaves.

Prolongue la vida útil de sus sistemas de reciclaje

El mantenimiento, el desgaste y la sustitución son factores de coste importantes para un sistema de reciclaje. Los variadores de frecuencia reducen estos costes de dos maneras: en primer lugar, mediante el funcionamiento optimizado del motor, lo que reduce la carga sobre la máquina y evita los picos de carga. En segundo lugar, los dispositivos funcionan electrónicamente, lo que significa que ya no se requieren componentes mecánicos de accionamiento y se reducen los costes de mantenimiento.
Además, los variadores de frecuencia suelen estar instalados en armarios de control ubicados en una sala separada. Esto los protege de la humedad, la suciedad, el viento y las temperaturas extremas, y por lo tanto también del desgaste.

Sustitución de componentes mecánicos de alto mantenimiento

Los variadores de frecuencia sustituyen componentes vulnerables, como los embragues hidráulicos o los arrancadores de fluido. Esto evita pérdidas de material en partes mecánicas como reductoras y acoplamientos.

Reducción de la carga en los motores

Al controlar la velocidad, el par y la temperatura del motor, así como el arranque y la parada suaves, se evitan los picos de carga y se reduce el esfuerzo sobre el accionamiento. Esto aumenta la vida útil de su máquina.

Alta disponibilidad de piezas de repuesto

Gracias a su alto nivel de integración vertical, Mitsubishi Electric es en gran medida independiente de los proveedores. Esto se aplica a componentes como los módulos de potencia, el corazón del variador de frecuencia.

Integración individual en sistemas existentes

Los sistemas de reciclaje pueden convertirse fácilmente a variadores de frecuencia de bajo mantenimiento.
Y merece la pena: dependiendo del estado del sistema existente y de la evolución de los costes energéticos, la decisión de invertir en una tecnología de accionamiento energéticamente eficiente puede amortizarse en menos de un año.
Asesoramos, planificamos y ayudamos en el proyecto de retrofit. La actualización es sencilla: se retira la antigua tecnología de accionamiento mecánico y se comprueba la posible utilización del motor existente. A continuación, el motor se conecta directamente al variador de frecuencia, y este se conecta a la máquina correspondiente. Después se realiza la programación.
Estaremos encantados de asesorarle en la selección del variador de frecuencia adecuado, en el diseño y en las medidas estructurales necesarias.

Mayor eficiencia mediante soluciones digitales

Controlar una planta de reciclaje sobre la base de datos fiables y actualizados aumenta tanto su eficiencia como su productividad. Con el Asset Portal de Mitsubishi Electric, los datos del proceso de reciclaje pueden registrarse, visualizarse, analizarse y optimizarse.

Incrementar la utilización del motorMantenimiento predictivo
Un controlador de accionamiento con registrador de datos, por ejemplo configurado para un variador de frecuencia, puede aumentar aún más la eficiencia global del sistema. El control flexible del variador de frecuencia permite incrementar la utilización del motor en función de la alimentación de material. Esto aumenta la productividad de la planta de reciclaje hasta en un 30 % y reduce el consumo de energía hasta en un 20 %.El Asset Portal de Mitsubishi Electric también permite realizar mantenimiento predictivo de su sistema. Esto se debe a que los datos transmitidos por la máquina pueden analizarse para identificar patrones de eventos que preceden a un fallo. De este modo, las medidas de mantenimiento pueden planificarse y ejecutarse antes de que la máquina se averíe.

Sostenibilidad rentable

Ahorrar electricidad no solo impulsa el rendimiento financiero de su empresa, sino que también reduce su huella ecológica y refuerza la imagen de su marca.
Al optimizar sus procesos, puede mejorar la eficiencia, reducir costes y aumentar la sostenibilidad.

Para las empresas de reciclaje, estas prácticas son especialmente importantes: al fin y al cabo, proteger el medio ambiente forma parte de su misión principal.

Descargue y lea el caso de estudio que aparece a continuación para ver cómo la sostenibilidad y la rentabilidad pueden ir de la mano.


Contáctenos para obtener más información

0/255
Los campos marcados con un * son obligatorios.

Gama de productos

Competencias

Our Stories