MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Volver al resumen
Compartir a través de

USO DE LA SIMULACÍON 3D PARA OPTIMIZAR EL PROCESO LOGÍSTICO

07.10.20262 minutos de lectura

La logística en las plantas de producción es cada vez más compleja. La distribución de los equipos, el movimiento de materiales y las rutas de transporte deben coordinarse para garantizar procesos eficientes y evitar problemas durante la producción. La simulación 3D permite visualizar estos procesos antes de realizar cambios en las instalaciones y facilita la identificación de posibles problemas. Toyota Motor East Japan utiliza MELSOFT Gemini, el simulador 3D de Mitsubishi Electric, para optimizar sus operaciones logísticas. Mediante la creación de modelos virtuales de sus instalaciones, los equipos pueden visualizar los procesos desde una perspectiva global, detectar ineficiencias y proponer mejoras.

¿Cómo puede la simulación 3D mejorar los procesos logísticos?

La simulación 3D permite reproducir una instalación de producción o logística en un entorno virtual. En lugar de depender únicamente de planos 2D o de observaciones realizadas directamente en planta, los equipos pueden visualizar cómo se mueven los materiales y cómo interactúan los diferentes elementos del proceso.

En el caso de Toyota Motor East Japan, la simulación se utiliza para analizar la distribución de los equipos y optimizar los procesos logísticos.

Un modelo 3D puede incluir:

- distribución de las instalaciones,
- equipos de transporte,
- líneas de transferencia,
- movimientos de materiales,
- rutas de los vehículos,
- secuencias de trabajo.

Esta representación permite analizar diferentes configuraciones antes de realizar cambios físicos en la planta.

Cómo Toyota Motor East Japan utiliza la simulación 3D

Toyota Motor East Japan gestiona todo el proceso de producción de vehículos compactos, desde la planificación y el desarrollo hasta la fabricación. La empresa trabaja continuamente para optimizar la distribución de sus fábricas y sus procesos logísticos, manteniendo al mismo tiempo unos niveles adecuados de seguridad, calidad y eficiencia.

Para mejorar estos procesos, Toyota Motor East Japan comenzó a utilizar MELSOFT Gemini como herramienta de simulación 3D.

La plataforma permite visualizar la distribución de los equipos y los tiempos de funcionamiento en un entorno virtual. Esto ayuda a detectar posibles problemas antes de instalar físicamente los equipos y puede reducir el tiempo necesario para desarrollar y poner en marcha nuevos procesos.

Creación sencilla de modelos 3D

Toyota Motor East Japan comenzó probando MELSOFT Gemini en un almacén de suministro de componentes.

El primer paso fue reproducir la distribución real del almacén en un entorno 3D. A partir de este modelo, el equipo pudo mover virtualmente los materiales y los equipos de transporte para estudiar diferentes procesos y secuencias de trabajo.

La creación del modelo resultó más sencilla gracias a la amplia variedad de componentes estándar disponibles en MELSOFT Gemini. Estos elementos permiten reproducir rápidamente la distribución de una instalación y crear una representación virtual del proceso.

A diferencia de los planos 2D, el modelo 3D ofrece una visión global del funcionamiento del almacén. Esto permite a los equipos comprender mejor cómo están relacionados los diferentes elementos del proceso.

Una visión más clara de los procesos logísticos

Una de las principales ventajas de la simulación 3D es la posibilidad de visualizar todo el proceso desde una perspectiva general.

En el almacén de Toyota Motor East Japan, esta visión permitió detectar ineficiencias relacionadas con elementos como los transportadores elevadores y los flujos de materiales.

Los problemas que podían resultar difíciles de identificar utilizando únicamente planos 2D se hicieron más visibles mediante el modelo 3D. Esto facilita el análisis de los procesos y permite encontrar soluciones de forma más rápida.

La visualización también ayuda a reducir la dependencia de los conocimientos o de la memoria de las personas que diseñaron originalmente el proceso.

Identificación de problemas ocultos en la planta

La simulación 3D también puede utilizarse para identificar problemas que no siempre son fáciles de detectar mediante la observación directa.

Uno de los ejemplos de Toyota Motor East Japan está relacionado con las rutas de las carretillas elevadoras dentro del almacén. En determinados momentos, las rutas podían interferir entre sí y provocar retrasos.

Anteriormente, el equipo intentaba analizar este tipo de situaciones observando directamente las operaciones y consultando los horarios en papel. Sin embargo, la producción cambia cada día, lo que dificultaba identificar claramente la causa de los problemas.

Con MELSOFT Gemini, estos movimientos pueden visualizarse en un entorno 3D, haciendo que los problemas ocultos sean más fáciles de comprender y analizar.

La visualización 3D facilita la mejora continua

La simulación 3D no solo beneficia a los departamentos de ingeniería. También puede convertirse en una herramienta para los equipos que trabajan directamente en la planta.

Al disponer de una representación visual compartida, diferentes empleados pueden comprender el problema, analizar sus causas y proponer posibles mejoras.

Los modelos 3D son más fáciles de interpretar que los planos 2D para muchos usuarios, lo que facilita la comunicación entre los diferentes equipos.

De esta forma, los propios operadores pueden participar más activamente en la identificación y aplicación de mejoras en los procesos.

Los beneficios de la simulación 3D en la producción

El uso de la simulación 3D puede aportar diferentes ventajas a los procesos de producción y logística:

- Mayor visibilidad:
permite visualizar instalaciones y procesos completos en un entorno virtual.
- Detección temprana de problemas:
ayuda a identificar posibles ineficiencias antes de realizar cambios físicos.
- Optimización de los procesos:
permite probar diferentes configuraciones y secuencias de trabajo.
- Reducción del tiempo de desarrollo:
facilita el análisis de los procesos antes de instalar los equipos.
- Mejor comunicación:
proporciona una referencia visual común para los diferentes equipos.
- Mayor participación de los operarios:
facilita que los equipos de planta identifiquen problemas y propongan mejoras.

La simulación 3D permite pasar de una visión basada principalmente en planos y observaciones a una representación más completa y fácil de entender de los procesos.

El futuro de la simulación 3D en la fabricación

La digitalización de las plantas de producción está aumentando la importancia de las herramientas capaces de representar y analizar los procesos en un entorno virtual.

La simulación 3D puede ayudar a las empresas a estudiar la distribución de las instalaciones, los movimientos de materiales y las secuencias de trabajo antes de realizar modificaciones físicas.

En Toyota Motor East Japan, el uso de MELSOFT Gemini está empezando a formar parte de la manera habitual de analizar y mejorar los procesos. La empresa busca seguir utilizando esta tecnología para optimizar sus operaciones y mejorar continuamente sus procesos de producción y logística.

MELSOFT Gemini permite diseñar, probar y validar líneas de producción y distribuciones logísticas en un entorno digital. Al simular los movimientos de personas y materiales, puede ayudar a reducir el tiempo y los costes durante la fase de diseño.


Los temas