MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Mitsubishi Electric ha ayudado a JK Machinery Ltd a mejorar el diseño de una máquina de impresión automatizada para ofrecer a sus clientes una solución mejorada, rentable y preparada para el futuro.

La nueva unidad, que ahora es el buque insignia de la compañía, ofrece un rendimiento de siguiente nivel habilitado por los productos de automatización avanzada de Mitsubishi Electric. Estos incluyen el último variador de frecuencia FR-A800-R2R con funciones de bobinado dedicadas, servos MELSERVO-J4, un PLC de la serie MELSEC iQ-F con módulo de motion control y de  y una HMI de la serie GOT2000.

Las máquinas de impresión automatizadas proporcionan grandes volúmenes de productos con consistencia y alta calidad en poco tiempo. A medida que la demanda del mercado se vuelve cada vez más ambiciosa, las empresas necesitan aprovechar soluciones cada vez más avanzadas para ofrecer impresiones superiores a través de tiradas de producción de alta velocidad.

Para apoyar a sus clientes en este mercado competitivo, JK Machinery Ltd ha estado actualizando la maquinaria desde 1989 y se propuso actualizar el diseño de una prensa de impresión automatizada, incorporando capacidades de siguiente nivel. El socio tecnológico ideal para este proyecto se encontró en Mitsubishi Electric. Jack Round, director técnico de JK Machinery Ltd, explica: "Sentimos que necesitábamos un especialista en automatización, cuyas soluciones y experiencia técnica pudieran respaldar nuestras ambiciones. Mitsubishi Electric pudo ofrecernos todo lo que buscábamos: productos avanzados, de alta calidad y rentables, así como un soporte integral durante todo el proyecto".

Las dos empresas comenzaron examinando la máquina para determinar qué componentes de automatización se adaptarían mejor al sistema para mejorar y optimizar sus operaciones. La unidad se basaba en una técnica flexográfica y utilizaba un proceso de rollo a rollo, o de bobina a bobina, en el que se desenrolla una bobina de papel en blanco, se imprime con diferentes colores y se rebobina. Se pueden agregar estaciones adicionales para llevar a cabo procesos específicos, como la laminación, para respaldar diferentes aplicaciones y requisitos de impresión.

Combinación de facilidad de uso con alto rendimiento

La configuración requería componentes de automatización fiables y de alta precisión que funcionaran en sincronía para ofrecer operaciones eficaces y maximizar el tiempo de actividad general. Si bien se requerían capacidades avanzadas, JK Machinery Ltd quería soluciones que fueran fáciles de programar y que no requirieran habilidades de codificación especializadas. Jack Round añade: "Estábamos interesados en llevar a cabo estas actividades internamente para agilizar el proyecto y también brindar un mejor soporte a los clientes si tienen preguntas sobre la actualización".

Para abordar estas necesidades, Mitsubishi Electric desarrolló una solución que aprovecha su innovador variador de frecuencia FR-A800-R2R para las operaciones de desenrollado y laminado al principio y al final del proceso de impresión, respectivamente. Gracias a las funciones de bobinado y desbobinado integradas en el dispositivo, no se requiere programación y el cliente solo necesita introducir los valores necesarios para los parámetros clave del proceso. Como resultado, la solución cumple con los requisitos de JK Machinery Ltd y, al mismo tiempo, acelera la instalación y puesta en marcha de los variadores de frecuencia.

Además de los variadores de frecuencia, un servo maestro MELSERVO-J4 acciona un eje de línea que controla las estaciones de impresión, mientras que dos servoejes esclavos de la misma serie J4 controlan los rodillos de entrada y salida de la máquina. Estos accionamientos están conectados a un PLC FX5 compacto y de alto rendimiento equipado con un módulo de movimiento sencillo para ofrecer exactitud y precisión al tiempo que maximiza la velocidad de procesamiento.

Además, para garantizar comunicaciones fiables y deterministas, se seleccionó la tecnología de red CC-Link IE Field Basic, que satisfacía las necesidades aceleradas de control sincrónico dentro de la imprenta. Por último, los operadores pueden obtener una visión general en tiempo real del proceso y del sistema, así como interactuar con la configuración mediante una GOT2000 HMI.

Una imprenta refinada y competitiva

Los componentes de automatización también ocupan una fracción del sistema existente, lo que ofrece una huella reducida que puede soportar aplicaciones con disponibilidad limitada de espacio. Al ofrecer capacidades de siguiente nivel a un precio competitivo, la innovadora prensa de impresión ya ha ganado un interés considerable, con compras de clientes de todo el mundo.

Jack Round comenta: "Estamos muy satisfechos con la colaboración con Mitsubishi Electric, que ha dado como resultado un sistema altamente efectivo y rentable. Además, apreciamos mucho el apoyo continuo brindado por los equipos técnicos durante todo el proyecto. Esperamos continuar esta colaboración y ofrecer prensas de vanguardia para la industria de la impresión". James McClelland, Account Manager de Mitsubishi Electric, concluye: "Estamos encantados con los comentarios extremadamente positivos recibidos de JK Machinery Ltd. Este proyecto dio como resultado una máquina de impresión avanzada que ayudará a las empresas a entregar grandes volúmenes de productos de alta calidad rápidamente, dándoles una ventaja competitiva y mejorando sus capacidades".

Our Stories

2026-08-16

NEWReducing robotic setup from 2 weeks to 2 days

SCAN

EN
Mira el video en YouTube
#Serie RH-FRHR#Serie MELSEC iQ-F #MELSERVO-J5

2026-01-04

Cómo FDA Packaging está mejorando la construcción de sus máquinas con Mitsubishi Electric

FDA Packaging

EN
#Embalaje#Serie MELSEC iQ-F #GX Works