MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Volver al resumen
Compartir a través de
Material handling

Robótica para la manipulación de materiales

14.08.20263 minutos de lectura

Los centros logísticos, almacenes e instalaciones de fabricación modernos se enfrentan a una presión cada vez mayor para aumentar la velocidad de sus operaciones, reducir los errores en la preparación de pedidos y mejorar la seguridad en el entorno de trabajo. Depender de la mano de obra para tareas como la manipulación de cargas pesadas, la clasificación repetitiva o la paletización al final de la línea ya no resulta sostenible en un mercado global altamente competitivo. Para hacer frente a estos retos, las empresas están adoptando rápidamente soluciones avanzadas de robótica para almacenes que permiten automatizar sus cadenas de suministro, proteger a sus trabajadores y garantizar operaciones continuas y de alto rendimiento.

¿Qué es la robótica para la manipulación de materiales?

En la logística moderna, la robótica hace referencia a la integración de maquinaria automatizada y programable diseñada para levantar, mover, clasificar y embalar mercancías dentro de una instalación. La implementación de robots para la manipulación de materiales transforma los flujos de trabajo físicos, permitiendo sustituir la manipulación manual de cargas por movimientos precisos y continuos realizados por las máquinas. Estos sistemas utilizan pinzas avanzadas, sistemas de visión y controladores inteligentes para manipular diferentes tipos de productos, garantizando un flujo continuo de las mercancías desde las zonas de recepción hasta las áreas de expedición.

Cómo los sistemas robóticos de manipulación de materiales están transformando los almacenes modernos

La implementación de sistemas robóticos de automatización de almacenes redefine por completo la distribución de los almacenes, el aprovechamiento del espacio y la velocidad de procesamiento. En lugar de que los trabajadores tengan que recorrer largas distancias por los pasillos para recoger cada producto, los sistemas autónomos llevan las mercancías directamente a estaciones de preparación de pedidos fijas. Este cambio reduce los tiempos de desplazamiento, elimina los cuellos de botella en la preparación de pedidos y maximiza el aprovechamiento del espacio vertical, dando lugar a una operativa altamente optimizada capaz de gestionar un mayor volumen de pedidos.

Tipos de robots utilizados en la manipulación de materiales

Las diferentes tareas logísticas requieren diseños robóticos especializados para maximizar la eficiencia y la seguridad. A continuación, se comparan las principales tecnologías de automatización de almacenes utilizadas en las instalaciones modernas:

TIPO DE ROBOTAPLICACIÓN PRINCIPALPRINCIPAL BENEFICIO OPERATIVO
ArticuladoPaletización y clasificación a alta velocidadAlta velocidad, gran capacidad de carga y flexibilidad multieje
Robots colaborativosPreparación de pedidos colaborativa y creación de kitsFuncionamiento seguro junto a personas sin necesidad de vallas de seguridad
Robots móviles autónomosTransporte autónomo y remolcadoNavegación dinámica, gran flexibilidad y rápida implementación

AGV frente a AMR: cómo elegir la solución adecuada para la manipulación autónoma de materiales

A la hora de seleccionar una solución autónoma para la manipulación de materiales, las instalaciones deben elegir entre los vehículos de guiado automático (AGV) y los robots móviles autónomos (AMR).


Los AGV siguen rutas fijas mediante bandas magnéticas o cables integrados en el suelo, por lo que son ideales para el transporte de grandes volúmenes por recorridos establecidos y predecibles. En cambio, los AMR utilizan sensores integrados, LiDAR y tecnología SLAM para desplazarse de forma dinámica y evitar obstáculos, ofreciendo una mayor flexibilidad en entornos complejos y cambiantes.

Robótica para la preparación de pedidos, paletización y despaletización: conceptos clave

Las instalaciones modernas utilizan sistemas robóticos especializados para la preparación de pedidos y la manipulación de mercancías en las diferentes etapas del proceso logístico. Para la clasificación y la preparación de kits a alta velocidad, los robots industriales MELFA de alto rendimiento realizan operaciones precisas de recogida y colocación, con una excelente repetibilidad. Al final de la línea, los sistemas robóticos de paletización y despaletización automatizada se encargan de la manipulación de cargas pesadas y de apilar los productos sobre palés con gran precisión y consistencia, preparándolos para su expedición.

Principales beneficios de la robótica para la manipulación de materiales en la fabricación y la logística

La implementación de soluciones de automatización para la manipulación de materiales ofrece ventajas operativas inmediatas, como la reducción de los tiempos de ciclo y de los daños en los productos. También aumenta el rendimiento gracias a un funcionamiento continuo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y mejora significativamente la seguridad en el entorno de trabajo al encargarse de tareas peligrosas. Por ejemplo, el uso del robot colaborativo MELFA ASSISTA permite una colaboración segura entre personas y máquinas sin necesidad de vallas de seguridad, reduciendo el riesgo de accidentes laborales y optimizando el espacio disponible.

Integración de la robótica con los sistemas de gestión de almacenes (WMS)

Para maximizar la eficiencia, los robots deben comunicarse de forma fluida con el software empresarial y las bases de datos de inventario. La integración de soluciones robóticas de logística con un sistema WMS permite realizar un seguimiento del inventario en tiempo real y automatizar el envío de pedidos. Los operarios pueden supervisar el estado de los robots, los tiempos de ciclo y las alarmas mediante plataformas SCADA centralizadas como ICONICS GENESIS 11, conectando la ejecución física en el almacén con el control digital de alto nivel.

Desafíos de la implementación de sistemas robóticos para la manipulación de materiales

Aunque los beneficios son claros, la implementación de la manipulación automatizada de materiales también presenta algunos desafíos, como los elevados costes de inversión inicial y la integración con sistemas existentes. Para minimizar estos riesgos, las empresas pueden analizar casos de éxito industriales, como la automatización de la producción de automóviles, para comprender cómo ampliar la automatización de forma segura. Adoptar una estrategia de implementación gradual permite garantizar que los flujos de trabajo existentes no se vean afectados durante la transición.

¿Cómo elegir la solución robótica adecuada para las operaciones de manipulación de materiales?

La elección de la solución adecuada depende de las necesidades operativas específicas, los requisitos de carga y las limitaciones de espacio. Antes de seleccionar el tipo de robot, las instalaciones deben analizar los tiempos de ciclo, las dimensiones de los productos y los requisitos de seguridad. Para tareas de alta velocidad y gran exigencia, los robots articulados son una opción adecuada, mientras que las aplicaciones colaborativas se benefician del uso de cobots. Colaborar con proveedores de automatización con experiencia garantiza una integración fluida, una automatización de transportadores fiable y un rápido retorno de la inversión (ROI).

Preguntas frecuentes

¿Qué es la robótica para la manipulación de materiales?

Es el uso de sistemas robóticos automatizados, como brazos robóticos, cobots y robots móviles, para automatizar tareas físicas como levantar, mover, clasificar y embalar mercancías en almacenes y fábricas. Estos sistemas sustituyen el trabajo manual en tareas repetitivas o peligrosas, garantizando que las mercancías se desplacen de forma continua y segura por las instalaciones.

¿Cómo funcionan los sistemas robóticos para la manipulación de materiales?

Estos sistemas utilizan sensores, PLC y software especializado para recibir órdenes de los sistemas de gestión de almacenes (WMS). A continuación, los robots se desplazan por las instalaciones mediante tecnología LiDAR o realizan movimientos físicos precisos utilizando brazos robóticos equipados con pinzas avanzadas y sistemas de visión para manipular los productos.

¿Cuáles son los beneficios de utilizar robótica para la manipulación de materiales?

Entre los principales beneficios se incluyen un aumento significativo del rendimiento, la eliminación de errores en la preparación de pedidos, la reducción de los costes laborales y una mejora de la seguridad en el entorno de trabajo gracias a la automatización de la manipulación de cargas pesadas. Además, los robots pueden funcionar de forma continua las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin fatiga, lo que permite a las instalaciones cumplir con plazos de expedición ajustados y ampliar las operaciones con facilidad.

¿Cuál es la diferencia entre los AGV y los AMR

Los AGV se desplazan siguiendo rutas fijas mediante bandas magnéticas o cables, lo que los hace muy eficientes para tareas de transporte sencillas y repetitivas por recorridos establecidos. Los AMR utilizan sensores, cámaras y tecnología LiDAR integrados para desplazarse de forma dinámica y segura, evitando obstáculos y adaptándose a los cambios en la distribución del almacén sin necesidad de modificar la infraestructura física.

¿Qué sectores se benefician más de la robótica para la manipulación de materiales?

El comercio electrónico, la logística de terceros (3PL), la fabricación de automóviles, la industria de alimentación y bebidas y la industria farmacéutica son algunos de los sectores que más se benefician de estas soluciones debido a sus necesidades de manipulación de grandes volúmenes. Estos sectores requieren alta velocidad, máxima precisión y un estricto cumplimiento de las normativas, características que los sistemas robóticos automatizados están especialmente diseñados para ofrecer.

¿Cómo mejoran los robots la eficiencia de los almacenes?

Eliminan los cuellos de botella en los desplazamientos, optimizan el almacenamiento vertical, funcionan de forma continua sin fatiga y garantizan una gran precisión en la clasificación y el embalaje. Al automatizar el movimiento de las mercancías, permiten a los almacenes pasar de procesos manuales y lentos a flujos de trabajo continuos y de alta velocidad.

¿Se pueden integrar los sistemas robóticos con el software de gestión de almacenes existente?

Sí, los robots modernos pueden integrarse fácilmente con los sistemas WMS y ERP mediante protocolos de comunicación abiertos y redes de alta velocidad. Esta integración permite realizar un seguimiento del inventario en tiempo real, automatizar el envío de pedidos y centralizar la visualización de toda la flota de robots.

¿Qué deben tener en cuenta las empresas antes de implementar soluciones robóticas para la manipulación de materiales?

Las empresas deben evaluar sus necesidades de carga, las limitaciones de espacio, la interoperabilidad de los sistemas, el coste total de propiedad y el cumplimiento de los requisitos de seguridad. También es fundamental elegir tecnologías modulares y escalables, y colaborar con proveedores de integración con experiencia para garantizar una transición fluida y un rápido retorno de la inversión (ROI).


Artículos similares


Los temas

Material handling